This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872-Q1可以承受48V/5分钟吗?

Guru**** 2468570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272548/drv8872-q1-could-drv8872-q1-endure-48v-5minutes

器件型号:DRV8872-Q1

您好!  

建议电压为45V、绝对电压为50V。 它能耐受48V/5分钟吗?  

非常感谢!  

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、电机驱动器将能够承受48V 电压5分钟、但在建议额定值之外无法保证电机驱动器的性能。 在建议额定值范围内、我们保证电机驱动器的性能与 数据表中列出的行为一致。 超出推荐额定值但仍在绝对最大额定值以下、电机驱动器仍可正常工作、但无法保证性能。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    非常感谢您提供快速反馈。  

    安迪