主题中讨论的其他器件: DRV8874、DRV8870
我们的产品目前具有 A4950驱动器、我想使用 采用 HSOP 封装的 DRV8251 对具有更高输出电流的产品进行升级。 我担心的是、 DRV8251的输出信号可能由于输入上的抗尖峰脉冲逻辑而出现抖动。 有人能确认此驱动器是否具有抖动输出吗? 输出抖动会在此应用中导致可闻噪声问题。
此外、我想知道其他具有类似封装和引脚兼容性的驱动器是否具有比具有 3.7A 电流的 DRV8251更高的 OCP
谢谢。
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的产品目前具有 A4950驱动器、我想使用 采用 HSOP 封装的 DRV8251 对具有更高输出电流的产品进行升级。 我担心的是、 DRV8251的输出信号可能由于输入上的抗尖峰脉冲逻辑而出现抖动。 有人能确认此驱动器是否具有抖动输出吗? 输出抖动会在此应用中导致可闻噪声问题。
此外、我想知道其他具有类似封装和引脚兼容性的驱动器是否具有比具有 3.7A 电流的 DRV8251更高的 OCP
谢谢。
布赖恩
Brian、您好!
user6377656 说:是否有人能确认此驱动程序是否有抖动输出? 输出抖动会在此应用中导致可闻噪声问题。
死区时间内的输出电压将在-Vd 和 VM+Vd 之间变化、其中 Vd 是 FET 体二极管的正向电压。 根据您的负载、这可能会导致电流出现微小抖动。 但是、每个具有死区时间插入功能的驱动器都会产生较小的抖动。
user6377656 说:此外、我想知道是否还有其他具有类似封装和引脚兼容性且 OCP 高于 3.7A 的 DRV8251的驱动器
只是为了说明一下、3.7A 峰值限值是针对 4.5≤VM < 5.5V。对于 VM>5.5V、最大峰值电压为4.1A。 没有具有更高电流的直接引脚对引脚器件。 DRV8874并不完全引脚对引脚兼容、但功能相似、最大峰值电流为6A。
此致、
巴勃罗·阿梅特
您好、Pablo、
死区时间内的输出电压将在-Vd 和 VM+Vd 之间变化、其中 Vd 是 FET 体二极管的正向电压。 根据您的负载、这可能会导致电流出现微小抖动。 但是、每个具有死区时间插入功能的驱动器都会产生较小的抖动。
[/报价]我不担心 FET 体二极管正向压降导致的输出 PWM 信号幅值会略有变化、但即使输入 PWM 没有变化、PWM 脉宽也会发生变化。 也就是说、如果输入 PWM 占空比为 20%、但输出以20%占空比+/- 100ns 逐周期跳变。 这会导致可闻噪声。 如果输入由于外部输入信号和内部时钟的异步而通过抗尖峰脉冲逻辑块、这会导致抗尖峰脉冲滤波输出抖动。
这一问题 之前已经和 Ryan 进行了很好的讨论。 我只是想确认8251驱动器是否也存在相同的抖动输出问题。
Brian:
感谢您的澄清。
我只是想确认8251驱动程序是否也有相同的抖动输出问题。
另一个 主题 解释了输出端抖动的原因。 你似乎也已经知道这个解释了。
上面链接的主题与 DRV8870相关。 DRV8251是 DRV8870的更新版本、因此我希望抖动的行为相同。
可闻噪声是否是您的设计中唯一的抖动问题?
此致、
巴勃罗·阿梅特
另一个 主题 解释了输出端抖动的原因。 你似乎也已经知道这个解释了。
上面链接的主题与 DRV8870相关。 DRV8251是 DRV8870的更新版本、因此我希望抖动的行为相同。
可闻噪声是否是您的设计中唯一的抖动问题?
[/报价]您好、Pablo、
我不知道 DRV8870是在我的第一篇文章"主题中讨论的其他器件: DRV8874、DRV8870 "- TI 自动将其添加到我的主题中。 因此、不、我不确定8851是否存在抖动输出问题、因此我想确定。 我们经常这样做、是因为数据表没有提到任何有关输出抖动的信息。
是的、可闻噪声是我们面临的主要问题。 只要任何驱动器芯片具有相同的引脚分配和封装、具有4.5A 峰值电流或高电流、那么它们都是不错的选择。