请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 大家好、我拥有专为 ESP32设计的硬件、用于控制 MCF8316A 电机驱动器。 编程是在 Arduino IDE 中完成的。问题是、无法通过硬件访问使用在线 GUI 将参数放入电机驱动程序。 它需要通过 esp32中的 I2C 来完成。
我聘请了一个程序员,并请几个更多的程序员寻求帮助。 到目前为止没有运气。
现在我们尝试了几种不同的方法、这里是当前状态下的测试代码。 有人能帮忙吗、应该进行哪些修复来允许读取/写入 MCF8316A? 或者、是否有人可以为旋转电机提供类似的测试代码、以便我的程序员弄清这一点?
谢谢!
(在下一条消息中编码本身)