主题中讨论的其他器件: DRV8210、 DRV8212、 DRV8220、DRV8210EVM
在睡眠模式下使用该器件(DRV8838)(nSleep 至 GROUND)时、我们发现、如果 VM 高于7V 并且我们向输出施加正电压、则会有漏电流(大约为 mA)流入输出端。 如果 VM 低于7V、我们不会看到有任何电流流入输出引脚。
数据表显示、当处于睡眠模式时、输出应处于高阻抗状态、但如果输出处于高阻抗状态、则即使 VM 高于7V (始终低于11V)也不应发生这种情况。 这是正常行为吗?

我们将3.3V 用于 VCC 和输入信号。