This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:未使用的 SP 和 SN 引脚的终端

Guru**** 2468510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273942/drv8701-termination-of-unused-sp-and-sn-pins

器件型号:DRV8701

您好!

我们的设计中使用了 DRV8701E。 当我们尝试向前驱动时、nFAULT 引脚持续保持低电平。 类似地、当我们尝试以全占空比驱动反向时、nFault 引脚输出恒定高、相应的 FET 正常工作。 在同一个案例中、当我们试图改变 EN 信号的占空比时、nFault 信号会频繁切换为高电平至低电平、FET 的开关也会随机发生。

我们无法找出原因、并且对感应电阻器也存在怀疑。
我们电机的堵转电流额定值约为18A。 根据数据表、VREF 可以是0.3V 和 AVDD 之间的任何电压。 因此、我们为 VREF 引脚提供了0.8V 电压。
此外、对于根据数据表选择传感电阻器、我们得到大约18.75A 的斩波电流为 Rsens=2mE

请验证这一点、并让我们知道在不使用检测电阻和电流斩波功能的情况下如何端接驱动器的 SP 和 SN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    能否提供 nFAULT 信号和 SP-SN 电压的屏幕截图? 我想准确地了解发生的故障的类型。 从您的问题描述来看、这可能是 OCP 或热故障、但查看 nFAULT 信号将让我明白这一点。

    Unknown 说:
    请验证这一点并让我们知道在不想使用检测电阻和当前斩波功能的情况下如何端接驱动器的 SP 和 SN 引脚。

    可以通过将 SP 和 SN 引脚连接到 GND 来禁用该分流放大器功能。 当放大器被禁用时、电流调节也被禁用

    此致、

    巴勃罗