请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MCT8329AHallo,
如何获取 MCT8329A GUI?

互联网上的链接之间没有软件链接。
此致
迈克尔·劳菲森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、您好!
最新版本的 MCT8329A GUI 可在 https://dev.ti.com/gallery/view/BLDC/MCT8329A_GUI/ver/1.1.3/上找到。
如果您愿意、可以访问此 链接下载 GUI、以下载1.1.3版 MCT8329A GUI。
此致、
约书亚
Michael、您好!
您能否改为访问此链接: https://dev.ti.com/gallery/search/mct8329
如果您仍无法访问此链接、请尝试访问 dev.ti.com/gallery 并搜索 mct8329。 搜索后页面将显示如下所示:

请登录您的 MyTI 帐户、然后下载/单击1.1.3版本的 GUI、因为这是 GUI 的最新版本。
如果您在访问此链接时仍遇到问题、请告诉我您的系统使用哪种操作系统、然后我将提供安装程序。
此致、
约书亚