This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:评估板可以支持的最大功率是多少?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1274660/mct8329evm-what-is-the-maximum-power-that-the-evaluation-board-can-support

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

我一直在寻找、无法找到答案。
该电路板的设计电流或功率是针对什么电流或功率?
我无法在用户指南中找到任何有关最大电流或最大电机功率的信息。

在用户指南"EVM 使用限制和警告"部分中、它甚至警告我不要在指定电流之外使用、但未提供此规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于 MCT8329EVM 电路板具有电源连接器、因此其额定电流为30A。 电源连接器旁边应显示"30A Abs max"字样、指示此电流限值。

    MCT8329A 的额定绝对最大功率为60V、因此 MCT8329EVM 的绝对最大功率为1800W。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我不知道我怎么错过了。 如果用户指南中有一个突出显示这些信息的小规格部分、那会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您指出这一点、我们一定会在用户指南中更好地强调这一规格!

    此致、

    约书亚