This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:适合驱动这些电机?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275671/drv8834-suited-for-driving-these-motors

器件型号:DRV8834

大家好、

您能否查看数据表以了解:

SMH6-F20 product.minebeamitsumi.com/.../SMH6F20.html
SMC10-F20 https://product.minebeamitsumi.com/en/product/category/rotary/steppingmotor/pm/parts/SMC10F20.html

看看它们是否适合使用 DRV8834进行驱动?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、看起来这两个电机都非常适合 DRV8834。

    我要牢记、Rdson 增加、如果电源电压低于5V、最大输出电流将减小。

    此致!

    大卫