This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:控制 TEC

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275624/drv8952-control-tec

器件型号:DRV8952

大家好、

使用 DRV8952驱动 TEC 时、应按照应用手册中的建议使用低通滤波器、并使用第34页提到的10-μH 电感器和22-μF 电容器。

采用100K 的 PWM 频率、 可以发现 TEC 不受控制、芯片温度很高。 移除电容器的22 μF 后、TEC 得到正确控制、裸片温度正常。 您能否帮助分享使用此器件控制 TEC 的最佳配置?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    我认为除了 TEC 外、22uF 电容器消耗大量功率、这会提高 IC 温度并导致热关断。

    数据表中描述的配置正确。 但您可能必须重新计算低 Pas 滤波器的电感和电容。 能否尝试降低电容和增加电感来实现相同的衰减、同时降低电容器的电流消耗?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特