This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8244-Q1:如何评估 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1或 DRV8245-Q1的 SPI (P)版本?

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276169/faq-drv8244-q1-how-do-i-evaluate-the-spi-p-version-of-drv8243-q1-drv8244-q1-or-drv8245-q1

器件型号:DRV8244-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245S-Q1LEVM

这些芯片的 SPI (S)和 SPI (P)版本非常相似-规格相同、都由 SPI 控制。  但是、主要区别在于(P)版本将外部5V 用于逻辑电源 VDD。 (S)型号上的 nSLEEP 引脚24是(P)型号上的 VDD 输入、如下图所示。  

(P)版本设计用于 VM 电压可能降至4.5V 欠压阈值 VVMUV 以下的应用。  (S)版本有一个内部稳压器、当 VM 电源崩溃时、寄存器内容将被擦除、器件将复位为默认值。  (P)版本允许逻辑由电压通常与 MCU 相同的外部电源供电。 这样、只要 DVDD 电源保持在5V、器件就不会丢失寄存器设置和复位。

按照以下步骤评估这些器件的 SPI (P)版本:

  1. 订购 EVM 的 SPI (S)版本、例如 DRV8243S-Q1LEVM DRV8244S-Q1LEVM  或 DRV8245S-Q1LEVM  
  2. 使用 SMD 热风返修台拆下 DRV824x-Q1 (S)器件、并焊接器件的(P)版本。 密切检查引脚以确保没有短路、并在必要时在散热焊盘上使用额外的焊锡膏。  
  3. 如下图所示、移除 nSLEEP 跳线分流器。  如果您使用的是较早版本的 EVM、请移除 R31、如下图所示。
  4. 向 TP4施加+5V 电 压、如左图所示。
    1. 如果使用旧版本的 EVM、则将其应用于 R31右侧 J4的接头引脚。
  5. 使用 最新版本的 GUI、遵循 EVM 用户指南:  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/  

仅限 DRV8245S: 如果您使用的是 DRV8245S-Q1LEVM、则可能还需要遵循此常见问题解答、通过一根小导线将 nFAULT 测试点/接头连接到驱动器。  [常见问题解答] DRV8245S-Q1LEVM:如何修复 DRV8245S-Q1LEVM 未连接到 GUI 和 nFAULT 无法正常工作?