This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:SPICE 模型请求

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1274229/drv8706-q1-spice-model-request

器件型号:DRV8706-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8701

早上好!

是否可以使用 DRV8706 SPICE 模型?

网站上仅提供与 DRV8706相比具有不同栅极驱动电流的 DRV8701型号。

非常感谢您的支持。

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Marco、

    遗憾的是、DRV8701模型最接近此器件的 SPICE 模型。  我检查了我们的系统、以确保我们没有错误地链接它、但 DRV8701不是我们所拥有的一切。  

    您可以  在数据表中看到8.2.2详细的设计过程、以获取一些计算帮助、例如 VCP 负载、IDRIVE 计算、分流放大器配置和功率耗散。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。