This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:电机驱动器在启动后直接停止

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276090/drv10974-motor-driver-stops-directly-after-start-up

器件型号:DRV10974

尊敬的先生或女士:

我们将您的马达驱动器 DRV10974用于水族馆过滤网、如果我们不在转子轴与轴周围的外壳之间使用任何润滑脂(以使轴保持在其位置)、则可以使用它。

只要我们在电机启动10秒 (启动)之间放一些润滑脂 、然后在启动10秒后突然停止。 在无润滑脂的工作轴上、启动例程和闭环例程之间也存在微小的延迟。 这是否会导致 您的启动程序中出现问题? 我们如何解决电机始终在启动(轴中也有格力)这一问题?

由于工作中的转子在 我对转子施加压力时仍在工作、因此很难相信电流存在问题。 我们如何才能找出电气方面的根本原因?

提前感谢您的帮助和此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan,

    添加润滑脂时、电机上的负载会发生变化、因此必须使用不同的电阻器重新配置器件。 有关对电阻器进行调优的信息、请参阅 DRV10974调优指南(以下链接)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slou505/slou505.pdf

    此致、

    维什努