请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10974 尊敬的先生或女士:
我们将您的马达驱动器 DRV10974用于水族馆过滤网、如果我们不在转子轴与轴周围的外壳之间使用任何润滑脂(以使轴保持在其位置)、则可以使用它。
只要我们在电机启动10秒 (启动)之间放一些润滑脂 、然后在启动10秒后突然停止。 在无润滑脂的工作轴上、启动例程和闭环例程之间也存在微小的延迟。 这是否会导致 您的启动程序中出现问题? 我们如何解决电机始终在启动(轴中也有格力)这一问题?
由于工作中的转子在 我对转子施加压力时仍在工作、因此很难相信电流存在问题。 我们如何才能找出电气方面的根本原因?
提前感谢您的帮助和此致、
斯蒂芬