根据 DRV8412数据表(P13)、"在 OC 锁存关断模式下、CBC 电流限制和错误恢复电路被禁用、发生过流情况将导致器件立即关断。 关断后、必须置位 RESET_AB 和/或 RESET_CD、以在过流情况消除后恢复正常运行。' 它指出、RESET_AB 需要设置为"低电平"以在 OC 条件后恢复正常运行。
根据 DRV8412数据表(P14)、"OTSD 在这种情况下被锁存、并且 RESET_AB 和 RESET_CD 必须置位为低电平以清除锁存。" 与之前的声明一样、 RESET_AB 需要"低电平"才能在由于故障事件而关断后恢复正常运行。 但在同一页(P14)中、"置位 RESET_CD 为低电平强制半桥 C 和 D 中的所有四个功率级 FET 进入高阻抗状态"、这意味着将 RESET_CD 设为低电平会导致所有4个 FET 均处于高阻抗状态、显然这不是正常运行。
根据 DRV8412数据表(P14)、"RESET 输入上的上升沿转换允许器件在关断故障后恢复运行。 例如、当半桥 A 和 B 中的一个或两个都关断 OC 时、RESET_AB 引脚从低电平转换到高电平将清除 FAULT 和 FAULT 引脚; 当任一半桥 C 和 D 都关断 OC 时、RESET_CD 引脚从低电平转换到高电平也会清除 FAULT 和 FAULT 引脚。 当发生 OTSD 时、RESET_AB 和 RESET_CD 都需要从低电平转换到高电平才能清除故障和故障信号"、它指出 RESET_AB 需要从低电平转换到高电平才能清除锁存器并恢复正常运行。
以上说法似乎是相互对立的。 我的问题是
1) 1)当信号在正常运行中为"RESET_AB"和"RESET_CD"时?
2) 2)需要什么信号或什么信号变化来清除故障锁存并恢复正常运行?
如果您可以在图中显示与序列"正常运行"、"故障事件"、"返回运行"对应的"RESET_AB"信号、将不胜感激。 谢谢