This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275108/mcf8329a

您好、TI 专家!  

正如我在这次 演示中所看到的、MCF8329是未来规划的产品。 您能否就何时提供样片和评估板提供建议预期时间表?  

我们如何提前获得评估板或样片?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我们计划于2024年年初发布 MCF8329 、届时 将同时提供样片和 EVM。

    要 了解如何尽早获取 EVM 或样片、请联系您当地的 TI 销售团队。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    您能帮助我了解一下印度班加罗尔的当地销售部吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我们将在接下来的几天内向您发送一封电子邮件、以便将您与当地销售团队联系起来。

    此致、

    约书亚