请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10970EVM 主题中讨论的其他器件:DRV10970、 DRV10983和 DRV10987
DRV10970评估模块能否驱动不带霍尔传感器的三相无刷直流电机?
对于切向风机、电机只有3根导线。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Marcus、您好!
如果没有霍尔输入、DRV10970无法旋转 BLDC 电机。 请选择无传感器器件、例如 DRV10987、DRV10983。
这是 DRV10x 系列的选择指南。
此致、
维什努