This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:建议的 RBK 额定功率

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276666/mct8316z-recommended-power-rating-for-rbk

器件型号:MCT8316Z

我已向客户提出以下问题。 您能帮助吗?

 

我有一个有关 MCT8316ZT 的问题。 MCT8316Z 能够使用降压稳压器产生功率。 在不使用此功能时、是否有推荐的电路?

 

除非另有建议、否则我想为输出3.3V 使用以下设置。 您能否分享建议的 RBK 功率等级?

・VSEL_BK:GND

・Rbk: 22Ω/±5%/**W

・CBK:22μF 10V/10V

 

我认为几乎没有电流流动、因此我认为没有必要实施一个具有如此大额定功率的电阻器。

参阅数据表上的公式5、必须满足 PRBK >(VM-VBK)×IBK。

根据规格、考虑到最坏的情况、IBK 将为40mA。

然后、在上述条件下、

由于 PRBK >(24-3.3) x 0.04 = 0.828W、是否可以使用约1W 的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

     针对 RBK 的1W 额定功率应该足够了、尤其是当客户没有计划使用降压转换器为外部负载供电时。

    有关不使用内部降压时的电阻模式效率和建议元件的更多信息、请参阅我们 有关8316系列中的集成降压稳压器的常见问题解答。

    此致、

    约书亚