请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3256-Q1 你好。
我们正在开发使用 DRV3256-Q1的产品。
我们每相将驱动两个并联的 IPT015N10N5晶体管(总共12个晶体管)。 总线电压为52V、PVDD 为10V。 在增大电流时(每相约350A [pk])、我们会收到 VGS_Hx_H 故障。
据我所知、此误差不是 BST 压降引起的、而是 BSTx 和 GHx 之间的电压差引起的。 对于每个 高侧晶体管、我们将使用22R 栅极电阻器、将 HS 拉电流设置为1.5A、将灌电流设置为2A。 我们还尝试如下所示配置 MON_CTRL_6寄存器、而且即使 SL_MODE 配置为无报告和无关断、我们仍然从 DRV 获得相同的错误。

您能给我一些更详细的描述这一错误以及您的意见可能导致它的原因是什么。
我们将不胜感激。