This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264097/mct8316z-mct8316z

器件型号:MCT8316Z

我正在使用 MCT8316ZEVM 做一些实验、对我检测到的一种奇怪行为有疑问。 当 PWM 的占空比从0变为特定值时、电机会有大约1s 的延迟。 该行为仅在占空比从0%变化时发生。 从10%到40%的更改将立即被接受。
这种行为的原因是什么?对此可以采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我打算在下星期三之前作出答复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能否提供全部三个霍尔信号和输入 PWM 中的两个捕捉信号、以及所有三个相电压和输入 PWM 中的第二个捕捉信号? 我们需要查看换向表的哪一部分 MCT8316Z 在启动时花费的时间最多。

    您还能否提供您为 MCT8316Z 配置的模式?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想问题出在评估板的固件上、可以从 TI 主页下载该固件。 我们的一位软件开发人员为安装在评估板上的 MSP430编写了新固件。 此处不会出现延迟、占空比的变化会立即发生。
    从我的角度来看、这个主题可以结束。

    非常感谢!
    安德烈亚斯