This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:SEN_OCP 保护

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269974/drv8323-sen_ocp-protection

器件型号:DRV8323

您好、团队成员:

我们目前使用 DRV8323SRTAT 来控制 BLDC 电机、并设法通过半桥(SEN_OCP)中的电流感应电阻器来实现过流保护。 我们已配置寄存器设置、使 VSENSE 过流跳闸电压设置为0.25V、并将模式配置为自动重试。 根据数据表、我们的理解是重试时间应为4ms。 不过、我们观察到、虽然保护在正确的电流电平触发、但恢复时间明显短于指定的4ms。

请参阅下面的测量捕获、以了解更多详细信息。 红色信号表示电机一个相位的电流、而蓝色信号对应于 FAULT 引脚。 当电流超过25A 且符合我们的预期时、将触发保护。 但是、故障信号仅在13us 内恢复。

此外,我想借此机会提出以下问题。 在数据表(第17页)中提到 VSENSE 过流跳闸电压的最大 SEN_LVL 为1V。 然而、电流检测放大器部分(第15页)指出最大差分电压为0.3V。 您能否澄清一下这种差异?

非常感谢您的帮助、如果您能帮助我们了解导致恢复时间比预期短的原因、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel:

    感谢您的提问。 我将对此进行深入研究、目的是在本周结束前提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel:

    您能否提供放大的 nFault 波形、我想更详细地查看重试。  

    此外、在 SPI 设置中、您能否确认重试设置为 TON 4ms 而不是50us?

    Unknown 说:
    此外、我想借此机会提出以下问题。 在数据表(第17页)中提到 VSENSE 过流跳闸电压的最大 SEN_LVL 为1V。 然而、电流检测放大器部分(第15页)指出最大差分电压为0.3V。 您能否澄清此差异?

    1V 的 Vsense 跳闸适用于过流事件期间的最坏情况、而不是在分流器上看到的典型预期电压。  正常运行期间的-0.3到+0.3V、在此期间、我们希望放大器能够按照数据表中的预期工作。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel:

     现在将螺纹标记为已关闭。 如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    如果您有更多问题或有新问题、请将其发布为新主题、敬请告知。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 问题在于、保护被配置为在驱动器接收到一个 PWM 信号时被清除。 我们更正了此错误、重新托盘时间现在为4ms。