This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:关于 VREG

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267761/drv8305-about-vreg

器件型号:DRV8305

大家好、

是否对 VREG 的上升时间进行了配置?
我用相同的电路创建了多个电路板、但每个器件的 VREG 上升时间不同。

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山下三喜、

    我们只有 DS 中所述的规格。

    是否在原理图中放置了建议使用的 VREG 电容器?

    您的 PVDD 电压是否也遵循与 VREG 引脚类似的上升时间关系、因为这两个信号是相关的(VREF 从 PVDD 生成)?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山下三喜、

     现在将螺纹标记为已关闭。 如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    如果您有更多问题或有新问题、请将其发布为新主题、敬请告知。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    很抱歉、我无法回复。
    将其更改为"已解决"。

    此致!
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致!

    阿克沙伊