This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TMC2590驱动的伺服电机 I 有操作困难并发出很多噪音。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277560/the-servo-motor-i-drive-with-the-tmc2590-has-difficulty-operating-and-makes-a-lot-of-noise

主题中讨论的其他器件:DRV8711DRV8462

使用 TMC2590驱动的伺服电机 I 有操作困难并发出很多噪音。 当我使用步进和方向引脚及简单驱动器来驱动它时、效果会很好。 我想使用带 SPI 的 TMC2590驱动电机。 可以帮帮我吗?      

       

e2e.ti.com/.../servo.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ömer

    TMC2590是一个关键部分、我们 无法为您提供帮助。 不过、如果您对使用 TI 器件感兴趣、我会推荐 DRV8711 (栅极驱动器)、该器件具有与 Trinamic 器件类似的规格和功能。 如果您不介意使用集成式(DRV8462)、它具有静音步进、这是一种衰减模式、可在静止和低速状态下实现静音运行。 此处还有一个有用的应用手册、可用于降低步进电机应用中的噪声:

    如何减少步进电机中的可闻噪声(TI.com)

    还可以尝试为它运行更高的微步进值。 这可能会使它更安静。

    此致、

    凯尔蒂