This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10866:锁定检测操作和内部采样时钟驱动

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268192/drv10866-lock-detection-operation-and-internal-sampling-clock-flactuation

器件型号:DRV10866

大家好、

客户对应用报告(SLVA612A )中的 DRV10866锁定检测功能有疑问。 请回答以下问题。

  1. 应用报告显示"如果在内部采样时钟的大约305个时钟内对 FG 信号作为静态值进行采样、则内部逻辑信号表明转子被锁定。" 但是、除非连续检测到它305次、否则它不是锁定的吗? 例如、如果 它连续检测到304次而不是305次、则计数器清零。 这种理解是否正确?

  2. 如果 FG 信号(旋转速度)在305个时钟内波动0.16%或以上、它不会锁定? 换言之、假设内部采样时钟恒定在101.6Hz、 如果 FG 信号 在305个时钟内从101.5Hz 波动至101.7Hz、则内部采样时钟不会锁定。 是这样吗?
  3. 请提供305个时钟期间内部采样时钟(101.6 Hz)波动的最大变化率和值。 例如、客户想知道以下内容:"内部采样时钟在0.1%的最大速率下波动、并且在101.5Hz 至101.7Hz 之间波动。"

  4. 请以图方式展示内部采样时钟(101.6Hz)的温度特性。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的提问! 我们将在下周结束前向您提供回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果 FG 信号(转速)在305个时钟内波动0.16%或更多,它不会锁定? 换言之、假设内部采样时钟恒定在101.6Hz、 如果 FG 信号 在305个时钟内从101.5Hz 波动至101.7Hz、则内部采样时钟不会锁定。 这是否正确?

    仅当 FG 频率介于101.437 Hz (101.6-0.16%)和101.763 Hz (101.6+0.16%)之间时、设备才触发锁定  

    请提供305个时钟期间内部采样时钟(101.6 Hz)波动的最大变化率和值。 例如、客户希望了解以下内容:"内部采样时钟波动最大速率为0.1%、并且波动范围为101.5 Hz 至101.7 Hz。"

    内部采样时钟基准频率设置为约101.6Hz、在 VCC 5V 室温下变化了10%。

    Unknown 说:
    请在图中显示内部采样时钟(101.6 Hz)的温度特性。

    容差为10%、如前一次响应中所述。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 请允许我补充以下问题。

    仅当 FG 频率介于101.437 Hz (101.6-0.16%)和101.763 Hz (101.6+0.16%)时,设备才触发锁定 [/报价]

    客户还想知道避免锁定的条件。 是否仅当 FG 频率超出101.437 Hz (101.6-0.16%)~ 101.763 Hz (101.6+0.16%)时才如此?  

    内部采样时钟参考频率设置为101.6 Hz 左右,在 VCC 5 V 室温下变化为10%。

    是否可能发生内部采样时钟(101.6Hz)在305个时钟内点亮超过10%的情况?

    他们还想知道-10°C 和+85°C 之间的值变化。 它的波动幅度是否超过10%?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关权变措施、请参阅以下应用手册中的第2.2、2.3和2.4节。

    有关 DRV10866锁定检测的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva612a/slva612a.pdf

    是否可能发生内部采样时钟(101.6Hz)在305个时钟内闪烁超过10%?

    是的、它可能会在温度和电压转角处波动、从而额外增加1-2%的变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要结束这个,因为我还没有听到回复。 如果您想要跟进、请点击页面右上角的"提出相关问题"按钮、创建新问题。