This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:申请 DRV10964相关原理图的原理图审阅

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270613/drv10964-request-a-schematic-review-of-the-schematics-around-drv10964

器件型号:DRV10964

您好!  

DRV10964原理图审核请求。

我们希望对有关 DRV10964的原理图进行原理图审阅。 我是否可以向您发送包含内部信息的私人消息?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请随时通过私人消息分享您的原理图。 我们将审查并提供反馈。  

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要结束这个,因为我还没有听到回复。 如果您想要跟进、请点击页面右上角的"提出相关问题"按钮、创建新问题。