This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964:关于 FG 时序管理

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264906/drv10964-about-fg-timing-qestion

器件型号:DRV10964

大家好、

我的客户测试了 DRV10964、发现这里有一些问题。

您能告诉我为什么在 VCC 开启后 FG 会延迟吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    上电后、DRV10964运行校准40ms 并将转子对齐到已知位置。 这是因为 DRV10964是一款无传感器器件、它不知道转子的初始位置。 在校准和对齐阶段、电机不会旋转。 仅当电机开始在开环中旋转时、FG 才会开始切换。 请参阅下面所示的电机启动序列。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我想知道时间安排是什么? 因为在此期间客户测量了1S。 这太长了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    这是1秒启动时间的拆分。 遗憾的是、该时间在器件中是固定的、无法修改。  

    校准时间 - 40ms

    对齐斜坡时间- 300ms

    校准时间- 640 ms

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    如何缩短启动时间? 另一个问题。 我的电机为1A 电流。

    DRV10964将限制为0.5A?  换言之、无法达到最大速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    DRV10964中的启动时间和电流限制是固定的、无法修改。 如果您希望限制电机转速、则可以通过控制输入 PWM 占空比来控制速度。

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    不、你误解了我。 我的电机具有更高的速度。 但是、该器件是否会限制输出电流并阻止我的电机达到最大速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    如果电流达到阈值、器件将触发 OCP。 当电流达到特定阈值时、该器件中没有限制速度的功能。 在您的情况下、速度不会受到限制。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要结束这个,因为我还没有听到回复。 如果您想要跟进、请点击页面右上角的"提出相关问题"按钮、创建新问题。