This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DDW、其中顶部有散热器、从而成为 DDV?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277283/drv8262-ddw-with-heatsink-on-the-top-side-to-become-ddv

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: DRV8244-Q1

DRV8262DDV 目前不可用、但 DRV8262DDW 已可用。 我的应用要求电流接近16A、这意味着 DDW 版本的裕度非常低。 我想知道能否在 DRV8262DDW 顶部安装外部散热器以提高电流容量。 换言之、请使其匹配 DDV 性能、因为 DDV 和 DDW 具有相同的裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    我想知道是否可以将外部散热器放在 DRV8262DDW 的顶部以提高当前容量。

    我们不建议超出建议的运行条件。 在这些条件之外运行可能会导致器件损坏。  

    话虽如此、DRV8262的峰值电流确实为16A、但这仅适用于短时间、主要用于保护器件免受浪涌电流或堵转电流的影响。

    建议的 RMS 电流约为10A。  

    如果需要更高的持续电流、我们提供其他更适合此应用的集成驱动器解决方案。  

    以下链接是通过峰值输出电流进行滤波的 BDC 电机驱动器:

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=12%3B46&sort=248;asc& 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Justin、  

    详细说明一下、我认为这不起作用的原因是 OCP 限制是根据器件封装设置的。  因此、该器件将在>16A 的电流下自我保护、而不是在特定的温度下进行保护。   DDW 中的电流缩放与 DDV 之间也不同。 在 DDW 中、VREF 3.3V 为5A;在 DDV 中、VREF 为10A。 因此、您无法将 DDW 设置为高于5A IFS。

    对于不同的特定器件、请查看电流限制为21A 的 DRV8244-Q1:  https://www.ti.com/product/DRV8244-Q1

    此致、

    雅各布