This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:用于尺寸受限型应用的组件放置

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271861/drv8323r-component-placement-for-size-constrained-applications

器件型号:DRV8323R

嗨、BLDC 团队:

我有一位客户评估并计划将 DRV8323R 用于具有严格尺寸限制的新电机驱动器项目 、我们希望您的团队可以就以下问题提供指导:

  1. 由于尺寸限制、DRV8323R IC 位于 PCB 的顶部、而 MOSFET 需要位于底部。 该规划是为了使 栅极和源信号长度保持匹配、包括相同数量的过孔、以确保过孔转换不会导致对称问题。 这种方法是否有任何问题、您是否对应考虑的事项有任何其他建议?
  2. 由于与项目(1)相同的原因、局部 MOSFET 陶瓷大容量电容器位于 PCB 的顶部。 它们可以直接位于高侧 MOSFET 漏极的顶部、并具有大量过孔。 这种方法是否也有任何问题?

感谢您对这些问题的帮助以及您提供的任何其他反馈!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    会让我团队的 Akshay 就这一问题与您联系、但我在公司内部添加了一些意见、以帮助您开始本次课程。  

    此致、
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的初始回复和内部备注 Andrew! 我将继续并直接将这些意见传递给我的客户、因为他们看不到这些意见。

    期待  就这些问题提供更多反馈!

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    客户是否能够提供 Altium 布局以供我们审阅?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伟大的想法 Akshay!

    我将与客户核实布局是否处于稳定状态以供审核、并在准备好后直接与您分享。

    谢谢!

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    由于不活动、暂时关闭该主题帖、在从客户处获得更多信息后、请重新打开此主题。 如果您有新的问题、请将其发布为新主题。

    谢谢!

    阿克沙伊