This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:驱动器燃烧

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267683/drv8323r-drivers-burning

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DCDRV8323

您好!

我的名字佩德罗、最近我们遇到了驾驶员烧坏 IC 的问题、下图是:



您可以看到 IC 已损坏、而 X 射线表明焊接是正确的。

我已经按照 TI 关于具有100ns 上升/下降时间的建议计算了我们的 MOSFET (CSD88599Q5DC)在 Qgd = 7nC 时的 IDRIVE 设置。

7nC/100ns = 70mA。 (1)

目前、我的 N 电流~1A、P 电流~μ A 500mA。 使用这些电流、我可以使用示波器在上升/下降时间中测量~50ns。

我的问题是:

1) 1) 50ns 的上升/下降时间是否足够快、以引发一种会烧毁驱动器/FET 的振铃?
2) 2)~我将 IDRIVE 设置降低为0 μ s 500mA in N-current 和2 ~μ s 250mA for P-current、我可以测量100ns 的上升/下降时间。 我应该遵循(1)中的计算、还是应该使用我实际测得的值100ns?
3)该驱动器损坏的其他原因是什么? 不会出现温度问题。
4)我已经尝试测量射通,但它似乎是不可能的,因为我得到的电磁噪音,我在示波器。 您对此测量有什么建议吗?

非常感谢。

此致。

附件:
死区时间= 400nS
VBUS = 36V
电机额定功率= 250W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    "1) 50ns 的上升/下降时间是否足够快、足以引发烧毁驱动器/FET 的振铃?" -是的,这是可能的。

    "我应该遵循 (1)中的计算 、还是应该使用实际测量出的值100ns?" -在我看来,计算是良好的初始起点,更重要的是测量结果。 MOSFET 的驱动速度主要取决于 PCB 布局和输出电流、上升/下降时间可能短至50ns、但有时需要300ns。

    "3)这种驱动器损坏的原因还有哪些? 我们没有温度问题。" -电机制动引起的电压振铃、过冲、下冲、VM 电压上升超过绝对最大值。 驱动器 IC 额定值。

    4) 4)请尝试使用接地弹簧钩。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grzegorz

    我已经尝试使用弹簧钩来测量击穿、但我要进行的测量是在高栅极和低栅极上。 我将尝试通过测量 Rshunt 两端的电压来测量击穿。

    过冲/下冲会在哪里损坏驱动器? 我的意思是,你可以在几乎任何地方有这些,它是危险的? 有什么注意事项吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我偶然选择了"已解决问题"。
    我想问您是否成功测量过击穿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    过冲/下冲会在哪里损坏驱动器? 我的意思是,你可以在几乎任何地方有这些,它是危险的? 开关节点中的噪声?" -我对 DRV8323没有任何经验,但我想它可能是任何连接到 H 桥的 DRV 引脚,您可以尝试测量到 GND 的 DRV 引脚电阻,以找到 IC 发生故障的位置。

    "我想问你,你是否成功地测量一个击穿"-如果你的意思是直通,不,还没有。 我只能测量开关节点处低至-8V 的电压尖峰和在108MHz 左右的振铃、但在电机驱动器上执行的操作已经正常。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

    请查看此有关调试常见问题的 E2E 常见问题解答、以获得有关此主题的更多支持:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

     现在将螺纹标记为已关闭。 如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    如果您有更多问题或有新问题、请将其发布为新主题、敬请告知。

    此致!
    阿克沙伊