This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所有错误 DRV8711

Guru**** 2573895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276929/all-errors-drv8711

主题中讨论的其他器件:DRV8711EVM

我有关于 DRV 8711的问题、驱动程序可能会同时发送所有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matheus:

    是的、可以通过检查状态寄存器来查看所有错误。

    通过 STATUS 寄存器可以观察到以下检测:

    有关寄存器映射的更多详细信息、请参阅数据表的第7.6节。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回答。
    抱歉、我解释不正确。

    正确的问题是、所有错误可以同时发生?

    因为当我读取 DRV 上的状态(0x07)寄存器时、它会指示所有错误、但在某个时候、步进电机继续旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matheus:

    正确的问题是,所有错误都可以同时发生?

    更有可能触发了其中一个故障并向寄存器发送"标志"。

    如果可能、请回答以下问题以帮助解决此问题:

    您能否发送该错误的屏幕截图以及电机电压和设置?  

    用于进一步诊断此问题原因的原理图图片?

    您是使用 DRV8711EVM 还是实施您自己的设计?

    此致!

    大卫