专家、您好!
1.从数据表可以通过3.3V 或5V 提供此引脚、您是说对于 SPI 物理层,3.3V 和5V 都可以吗?
2.我的项目此 PIN 由5V 电压供电,您能提供此 PIN 所需的典型和最大电源电流吗? 考虑 TJ -40~150C 和不同的功能模式和 SPI 时钟1M。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
1.从数据表可以通过3.3V 或5V 提供此引脚、您是说对于 SPI 物理层,3.3V 和5V 都可以吗?
2.我的项目此 PIN 由5V 电压供电,您能提供此 PIN 所需的典型和最大电源电流吗? 考虑 TJ -40~150C 和不同的功能模式和 SPI 时钟1M。
尊敬的 Zhiyuan:
是的、正确、VSDO 引脚可根据所需的逻辑电平提供3.3V 或5V 电压。
VSDO 引脚不得超过以下的绝对最大额定值:

将在以下电源电压范围内工作:

2. VSDO 电压应当与为 MCU 供电的电压相同。 如果您的 MCU 由5V 电压供电、则应使用相同的5V 电源为 VSDO 引脚供电。
可在数据表的第8节中找到典型应用配置。

此致!
大卫
尊敬的 Zhiyuan:
您的意思是非常低? 小于1mA? 我们需要知道5V 供应商需要多少电流。
VSDO 引脚设置 SDO 电压阈值、不需要特定电流即可激活、只需要一个电压。 任何拉至该引脚的电流都将被调节。
此外、SPI 逻辑电压应与 VSDO 电压相同。

请参阅以下链接中硬件文件中的原理图以查看我们的 VSDO 引脚 EVM 实现。
DRV8889-Q1EVM 设计文件:
https://www.ti.com/tool/DRV8889-Q1EVM#design-files
此外, 关于 VM 电源电流只有 当 Tj=25和 Vin=13.5V 时才有数据。 请提供考虑输入电压高达19V 和 Tj 高达150C 的数据,谢谢!
部分的数据表中有表示操作电流与 VM 电压间关系的图形数据 6.8典型特性。

图6.3和6.4分别显示了在 VM 和温度范围内的工作电流。 图中显示的温度范围为-40至125摄氏度。
此致!
大卫
尊敬的 Zhiyuan:
另一个问题,当 nsleep PIN 从低电平上升为高电平时。 驱动电机需要多长时间?从数据表来看、唤醒后器件似乎会进入运行模式
是的、当 nSLEEP 引脚从低电平上升为高电平时、必须先经历一段 TWAKE 才能让器件准备好在运行模式下接收输入。
是否需要再次配置所有寄存器,才能驱动电机?
退出睡眠模式时、不需要重新配置寄存器。 只要没有发生故障、当 nSLEEP 引脚恢复高电平、器件就应该恢复正常运行。
如果发生任何故障、nSLEEP 引脚还可用于通过脉冲特定时间段来复位任何故障。

此致!
大卫