This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:DRV10970:我尝试使用 PWM 控制、但它不起作用。

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277414/drv10970-drv10970-i-try-pwm-control-but-it-doesn-t-work

器件型号:DRV10970
硬件设计执行如下: 
我尝试通过将 PWM 应用于 DRV10970 IC 来控制电机转速、但控制功能不好。
当应用 PWM 时、电机响应轻微、但不旋转。 如果在 PWM 控制期间手动转动电机、电机将突然开始旋转。
我想知道为什么我必须手动旋转电机来控制它。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当向函数发生器施加 PWM (3.3V、20kHz)信号时、U、V 和 W 的波形如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向函数发生器施加 PWM (3.3V、20kHz)信号时、U_HP、V_HP 和 W_HP 的波形如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您已在另一个线程上发布了相同的问题。 我将关闭该主题、让我们继续讨论另一个主题。