This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:在采用差值配置的电机上生成恒定扭矩

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278012/drv8353-generate-constant-torque-on-a-motor-with-delta-configuration

器件型号:DRV8353

您好!

我的目标是在采用 delta 配置的电机上生成恒定扭矩。 因此、我有一些一般性问题、希望您能帮助我。

首先是关于 BEMF 的更一般性注意事项。 以下注意事项是否正确 ?

例如、我连接了三相电机、电机以1000rpm 的转速旋转、BEMF 为6V。 开关1和4已关闭(见第一张图片)。

1.我会得到一个电机电压: UM=24V-6V=18V, 对吗?

2当我 打开开关1和4时,电机电感会 产生电压并导致电流进入电源?  

而 BEMF 电压也是如此。 这是否会导致电流流经24 V 电源? 我有点困惑、因为当我思考叠加原理时、如果 BEMF 电压小于24V、也应该可以实现叠加。 但从逻辑上讲,它不应该是。

3.当开关2和3闭合时(1+4断开),电机电压为 Um=24V +6V=30V?  

4.是否也可以使用电机驱动器  DRV8353以增量配置驱动电机? 在方框图中、它仅以星型配置显示。

祝你度过一个美好的周末。

迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dirk、

    感谢您的提问。 我将在下周提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊