请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 大家好、
我的客户询问 PVDD 电容器的最低要求是什么。 从数据表可以看出、附近必须至少有一个10uF 的电容。 由于严格的成本控制、我的客户希望将电容减少到一个或两个4.7 uF。 这样可以吗? 另外、我的客户和我想知道这些10uF 值是如何产生的?
谢谢。
韩语
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问 PVDD 电容器的最低要求是什么。 从数据表可以看出、附近必须至少有一个10uF 的电容。 由于严格的成本控制、我的客户希望将电容减少到一个或两个4.7 uF。 这样可以吗? 另外、我的客户和我想知道这些10uF 值是如何产生的?
谢谢。
韩语
您好、Han、
10uF 是局部大容量电容器。 这是计算系统所需大容量电容(第1.6节)的良好应用手册:
9.4uF 应该适合局部大容量电容、但您可以通过计算来确保电路板上有足够的大容量电容、从而确保电源电压不会下降太多。
此致!
凯尔蒂