This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:建议用于驱动电磁阀的 PWM 频率

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277752/drv8803-recommended-pwm-frequency-to-drive-solenoid-valve

器件型号:DRV8803

您好!

我正尝试使用此 DRV8803来按比例控制此24Vdc 比例电磁阀: https://content2.smcetech.com/pdf/PVQ.pdf (第6页)

建议用于此电磁阀的频率是多少? 我尝试了200Hz、气门听起来真的很糟糕。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请参阅随附的应用手册。 该应用手册讨论了驱动螺线管的基础知识、并提供了使用 DRV8803的具体示例。

    驱动螺线管的提示: https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/tips-for-solenoid-driving 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    通常、我们建议驱动高于20kHz 的频率、以避免因切换而在人可闻范围内产生噪声。 但是、频率越高、有效阀扭矩就越低。 因此、您需要进行的权衡是扭矩与可闻噪声/振动。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:  

    非常感谢您的回答:我应该在输出端使用 LC 滤波器吗? 还是可以将阀直接连接到低侧驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    可以在输出端使用直接连接或 LC 滤波器、以帮助消除噪声。 滤波器将有助于减少开关期间的纹波。  

    此致!

    大卫