This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:使用 DRV8220驱动单个线圈继电器

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278970/drv8220-to-drive-a-single-coil-relay-using-drv8220

器件型号:DRV8220

您好!

1)我想使用此 DRV8220以 大约 12V/100ms 的100mA  时间驱动12V 闭锁继电器(单线圈)。 继电器 接通(正向线圈)和关闭(反向倒档)

你有什么问题吗?

2) 继电器关闭期间对 Out1和 Out2的任何建议保护(继电器线圈的浪涌)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    使用 DRV8220驱动单线圈螺线管应该没有问题。  

    在 FET 关断期间、使用续流二极管或钳位二极管将帮助耗散存储在螺线管电感中的能量。 这两种解决方案之间的区别在于衰减速度。

    有关使用电机驱动器驱动螺线管以及续流和钳位二极管的更多信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae59a/slvae59a.pdf 

    此致!

    大卫