This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:未从 DACOUT 检测到速度输出

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243134/mct8316a-not-detect-speed-out-from-dacout

器件型号:MCT8316A

您好!

我使用的是 MCT8316AEVM、

要测量速度输出、请将[DAC_SOX_CONFIG]设置为"DACOUT2"并将[DACOUT2_VAR_ADDR]设置为"Speed Out (0x5AA)"。  

但"DACOUT2/SOX"不输出信号。

在我试图将  [DACOUT2_VAR_ADDR]更改为"输入占空比(0x40C)"后,我确认了"DACOUT2/SOX"输出信号。

但是、当 [DACOUT2_VAR_ADDR] 设置为"当前占空比"时、"3ph 占空比"、"闭环速度参考"、" AVS 斜降占空比"、"速度公式 占空比"、

没有像"Speed Out"这样的信号

我是否需要配置其他东西来使信号联合?

此致

悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    感谢您的提问! 由于节假日、大多数团队成员都在外、但我们的目标是在本周结束前提供回复。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    感谢您报告此问题。 我已经在设置中确认了这一点、变量地址列表似乎需要在 GUI 中更新。

    请允许我花几天时间给您回复、同时我会 与我们的固件团队核实这方面的信息。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eric C:

    感谢您确认此问题。

    希望很快收到您的反馈。

    此致、

    悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    我们的固件团队目前正在研究这一问题。  我将努力在下周早些时候回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eric C:

    问题是否已解决

    希望很快收到您的反馈。

    此致、

    悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuki、

    我们将在下周作出回应。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhsay

    问题是否已解决

    希望很快收到您的反馈。

    此致、

    悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuki、

    Eric 将帮助提供预期的时间表。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eric C:

    我想知道"关于这个问题的时间表预期"

    此致、

    悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    我将查看此问题的状态、并 最迟在下星期三之前向您提供回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、您好

    请使用0x5C4作为 DAC 上的速度输出

    以下是可与 DAC 一起使用的变量地址列表

    输入占空比:0x40C
    设定占空比:0x502
    当前占空比:0x4F2

    AVS 斜降占空比:0x6BE
    速度 Eqlt Duty:0x660

    P.U 中的电机转速:0x5AE
    PU 中的 DC 总线功率:0x6EE


    闭环速度基准:0x59C

    速度 Ki:0x5BE
    速度 KP:0x5BC
    速度输出:0x5C4

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Venkatadri

    感谢您的回答。

    但是、我不知道如何使用 0x5C4。

    我在下图的黄色部分输入了"0x5C4"、但没有信号。

    请告诉我 如何使用 0x5C4。

    此致、

    悠关市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki、您好

    是否要在速度环路中进行测试? 这些变量只起作用、否则地址0x5C4将不起作用

    低于5个变量的值应始终起作用

    输入占空比:0x40C
    设定占空比:0x502
    当前占空比:0x4F2

    P.U 中的电机转速:0x5AE
    PU 中的 DC 总线功率:0x6EE

    以下变量仅在速度模式下相关


    闭环速度基准:0x59C

    速度 Ki:0x5BE
    速度 KP:0x5BC
    速度输出:0x5C4

    谢谢、此致、

    文卡塔德里