This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:Hna &HNB &HNC 电压设置条件

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272751/drv8306-hna-hnb-hnc-voltage-setting-conditions

器件型号:DRV8306

您好、先生!

HPA、HPB 和 HPC EVM 参考设计将10k 拉到 DVDD 高电平、我在本节没有问题、但我想问 HNA、HNB 和 HNC  参考设计是 分压器1/2 DVDD、等效电压是1.65V。  

是否要求电压值必须为1/2 DVDD? 而如果电压值调高1.65V 还是调低1.65V、会影响电机开关相位的效率吗?

例如、PS 是否会影响这些 GHA/GHB/GHC 和 GLA/GLB/GLC 信号切换?

此致、

爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edison:

    仅当使用开漏输出霍尔传感器时、才建议将 HNx 值连接到 DVDD/2。 对于 开漏霍尔传感器、由于用于确定霍尔状态的内部比较器、建议将 HNx 引脚设置为霍尔电源/2。 改变 HNx 引脚的分压器将改变 HPx 引脚必须 接收的电压 、以便比较器 输出高电平或低电平值。 这可能会导致 DRV8306无法理解电机的正确位置。

    如果更改霍尔电源而不是用于电阻分压器的电阻器、则不会对霍尔读数产生影响。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想问、​​对于不同的霍尔传感器电机、HNx 值是否会绑定到 DVDD/2? ,不应该影响霍尔读数,也不会影响电机转速效率?

    我有一个问题、因为我有两个霍尔传感器电机规格、但在相同的电路参数下、其中一个传感器的速度无法提高、而测量了 UVW 波形。

    但我不知道哪一侧导致电机转速无法提高。 因此、它不能满足规范中的风压定义。

    电机一 U/V/W 和霍尔 A/B/C 波形正确、如下所示:

    电机2 U/V/W 和霍尔 A/B/C 波形失败、如下所示:

    此致、

    爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    想咨询​​不同霍尔传感器电机的 HNX 值是否与 DVDD/2绑定?

    如果两种类型的霍尔传感器都是开漏霍尔传感器、那么两个霍尔传感器的 HNx 连接到 DVDD/2应该不会导致霍尔读数或电机转速出现问题。

    对于出现加速问题的电机、电机无法继续超过的 FGOUT 的占空比%和 Hz 是多少?  

    当输入 PWM 信号设置为20kHz 时、您还能否提供 GHx 信号和输入 PWM 信号的捕获?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    善良和合法的主题它是了解新的信息服务创造性,像最体面的 任务大师 提供了整个英国这些天.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asley:

    不好感谢你的评分

    如果您有任何与此主题相关的问题、请点击屏幕左上角橙色的"提出相关问题"按钮。

    此致、

    约书亚