This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:PWM 速度问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278327/drv8306-pwm-speed-issue

器件型号:DRV8306

大家好、

您能分享如何通过 DRV8306的 PWM、PWM 的频率或占空比来调整 BLDC 的速度吗? 此外、DRV8306支持的最高速度是多少? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    改变输入 PWM 的占空比将改变电机转速。

    DRV8306支持的最高速度取决于所使用的电机。 DRV8306可以支持高达30kHz 的霍尔传感器频率。 要根据电机极对数和 RPM 计算霍尔传感器频率、请使用以下公式:

    F = N*RPM/60 (F 以 Hz 为单位,N 为极对,RPM 为每分钟转数)。

    请注意、此 DRV 仅是开环、但您可以通过使用 FGOUT 和您的 MCU 使其闭环。 MCU 将需要解析 FGOUT 并控制 DRV 输入、以便闭合环路。

    此致、

    约书亚