This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8210EVM:DRV8210EVM、DRV8212EVM 和 DRV8220EVM 中的 IN1和 IN2丝印问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8220EVM, DRV8212EVM, DRV8210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280317/faq-drv8210evm-in1-and-in2-silkscreen-issue-in-the-drv8210evm-drv8212evm-and-drv8220evm

器件型号:DRV8210EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8212EVM、DRV8220EVM

版本 A 和 E1 DRV8210EVM、DRV8212EVM 和 DRV8220EVM 的丝印错误、其中"IN1/EN"和"IN2/PH"丝印标签放置不正确。 "EN/IN1"标签的正确位置应在 J4-4  并且"PH/IN2"的正确位置应位于 J4-5.  此问题将在该 EVM 的未来版本中解决。

下图显示了"EN/IN1"和"PH/IN2"的正确放置。 如果您使用的是受影响的 EVM 版本之一、请使用 J4-5  "PH/IN2"的测试点和 J4-4  "EN/IN1"的测试点