This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:静态电流和发热问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279474/drv8701-quiescent-current-and-heat-issue

器件型号:DRV8701

大家好、
我制作了一个与参考设计几乎相同的电机驱动器。 (请见电路原理图)电路工作正常、只不过静态电流远远超出预期。 为了确定静态电流、需要  从活动模式减去睡眠模式下的电流消耗。 空载、EN 和 PH 引脚被驱动为低电平。 计算出的电流为16mA。 (VM=24V) 24V*0.016A=384mW 明显产生一些热量。 目录数据显示了5mA (typ) 9.5mA (max)静态电流消耗。 VM 是70um 的内层平面、 GNDPWR 是70um 的底层平面。
问题1:什么原因会导致电流消耗异常?
Q2:使用 R507、R508、R511、R512电阻是一种很好的做法、没有用、还是不好?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Janos、

    Unknown 说:
    Q1:什么原因会导致电流消耗异常?

    可能有各种不同的小负载、如上拉电阻器、可能还有您提到的 FET 两端的电阻器。   

    Unknown 说:
    Q2:使用 R507、R508、R511、R512电阻器是一种很好的做法,没有用,还是坏?

     正确选择 MOSFET 的 QGD 米勒电荷和 IDRIVE 设置、则此处不应有必要。  我会将其删除、然后查看它是否对您的电流消耗有所帮助。  

    只是想知道、是否有理由不将器件置于低功耗睡眠模式以改用9uA 的小型器件?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jakob、
    感谢您发送编修。
    恐怕3-4个上拉电阻器消耗的电流 远低于1 -2mA。 我们将讨论16mA。 在向论坛寻求帮助之前、我已经移除了栅源电阻器。 没有任何变化。 这是预料之中的,因为大门没有被驱动。
    我无法选择将器件置于睡眠模式。 只要电机以几乎不同的速度持续工作、驱动器就必须处于工作模式。 但是、散热器 可以处理运行期间产生的热量、即使是较高静态电流产生的热量也是如此。
    我只是想了解更高电流的原因。
    昨天、我试图通过切断芯片引脚1和 C505 VM 引脚之间的轨道来测量流入芯片 VM 引脚的 VM 电流。 将安培计放在两个点之间产生比50mA 更多的结果! 这就意味着、引线的长度和 VM 与 GNDPWR 之间的电容器 对静态电流有显著的影响。 由于引线非常短、我将尝试不同的电容器、无论使用较低的 ESR 电容器都会降低静态电流。  
     此致、

    雅诺斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    在我们方面进一步调查后、 我发现 您是对的。  在测量功耗时、我们针对该芯片的测试未在电路板上安装任何 FET。   我们的测量结果与您在安装了 FET 的电路板上的结果一致:

    • nSLEEP 为1:ENABLE=0%:14.2mA

    • nSLEEP 为1:ENABLE=50%:17.6mA

    我们正在更新数据表、以便在安装了 FET 的情况下为电流消耗添加一行。  由于您无法在没有 FET 的情况下使用栅极驱动器、因此这是应该说明的规格。   

    如果您需要更低的电流消耗、可以转到 DRV8705

    此致、

    雅各布