大家好、
我制作了一个与参考设计几乎相同的电机驱动器。 (请见电路原理图)电路工作正常、只不过静态电流远远超出预期。 为了确定静态电流、需要 从活动模式减去睡眠模式下的电流消耗。 空载、EN 和 PH 引脚被驱动为低电平。 计算出的电流为16mA。 (VM=24V) 24V*0.016A=384mW 明显产生一些热量。 目录数据显示了5mA (typ) 9.5mA (max)静态电流消耗。 VM 是70um 的内层平面、 GNDPWR 是70um 的底层平面。
问题1:什么原因会导致电流消耗异常?
Q2:使用 R507、R508、R511、R512电阻是一种很好的做法、没有用、还是不好?