请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 您好!
我需要使用驱动器 DRV8825确定电流失真的含义。
我的板的简化原理图如下:
e2e.ti.com/.../0670_2D00_00.pdf
当我启动电机时、我看到电流失真。 在这里(电流失真)、我看到电机绕组和分流电阻上的电压"空白"指的是绕组。 Se 点 A 在文件"Screenshot_1"中。
我附上了一些屏幕截图:
屏幕截图_1

屏幕截图_2

屏幕截图_3

屏幕截图_4

当电机处于运行状态时:将 MODE 设置为1/16步长、将 DECAY 引脚设置为高电平(FAST)。
不存在故障信号(该信号始终为高电平)。
你能帮助我理解为什么这些扭曲的点对电流吗?
此致、
安德烈亚