团队、您好、客户有以下问题:
我对 GDRV 的 SH 输入保护有疑问。 在我的设计中、当电阻负载(导线电感)关闭时、通过 SH 输入(脉冲25-30V)损坏了鳄鱼。 因此、我想添加串联电阻(1-10K 欧姆)、以限制耦合二极管的电流。 故障后、DRV8718变热且持续消耗~100mA
该感测输入还用于诊断功能(作为低电流源)。 此电阻是否会干扰诊断。 功能?
两种用例均仅作为高侧开关(LSx 通过100k 连接到 GND。)

你认为它会起作用吗?
仍然需要33R 至门、还是使用与 GDRV (GHx、GLx)直接连接可以安全地使用?
非常感谢
约瑟夫