请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、您可以建议 TI 中具有 Allegro 规范的任何器件型号: A89307KETSR-J IC。
因为我想设计软件更少 BLDC FOC 单一分流电机控制解决方案。
请参阅以下要求、
工作温度范围:-40°C 至+100°C
工作电压范围(全性能):10V 至16V
封装电流(25C)最大值 100 μ A
AEC-Q 组件
FR4 4L 设计
EE 组件和 PCB 上的最高温度,预计最高125°C
电源功率限制50W
最大相电流:4Arms