This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机控制器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279862/bldc-motor-controller

您可以帮助我以下:

对于 BLDC 电机控制器

我的输入范围为10V 到16V 、 Maxi 输入功率为50W

我的电机最大相电流为4A RMS、

那么、我应该如何确定或计算电机功率呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Megha、  

    感谢您使用我们的论坛!

    本文 的内容 涵盖了 TYTO 机器人技术、详细介绍了功率/效率计算以及需要注意的重要 BLDC 应用概念。 我还建议阅读 文档、以便全面了解 BLDC 电机和换向等方面的效率。

    此致、

    -约书亚