This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:配置问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279869/drv8434a-configuration-issue

器件型号:DRV8434A

大家好、

1) M0和 M1具有 Hi-Z 输入。 该引脚悬空是否可以解释为表示 Hi-Z 状态? 如果使用单稳态 GPIO 进行控制、如何设置 GPIO? 只 使用开漏输出?

2)其他电机驱动 IC 具有1/10、1/20分类。 该 IC 能否设置这样的分类?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    Unknown 说:
    1) M0和 M1具有 Hi-Z 输入。 该引脚悬空是否可以解释为表示 Hi-Z 状态? 如果使用单稳态 GPIO 进行控制、如何设置 GPIO? 仅 使用开漏输出?

    是的、您应该能够将微控制器 GPIO 引脚设置为输入来实现 Hi-Z 状态。  当高阻态时、您可以通过测量 M0/M1上的电压应该为2V 来进行确认。   

    Unknown 说:
    2)其它电机驱动器 IC 分类是1/10,1/20。 该 IC 能否设置这样的分类?  [/报价]

    这种分类是什么?  EMC、温度、可靠性、尺寸等? 您可以在以下网址查看我们的质量、可靠性和封装数据:  https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    此致、

    雅各布