This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:速度引脚功能

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279860/mcf8316a-speed-pin-function

器件型号:MCF8316A

大家好、

我想确认一下、MCF8316速度控制的默认配置是模拟模式。 因此、如果客户计划使用此模式、他们不需要配置此寄存器、对吧? 它们需要启用速度控制吗? 在查看数据表后发现速度/唤醒引脚的相关信息、但未找到有关此功能的任何信息。 我不确定是否有通信、我们是否需要控制此引脚的电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以及他们是否需要启用速度控制?

    该器件是否具有运行该器件的任何命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    Unknown 说:
    我只想确认 MCF8316速度控制的默认配置是模拟模式

    正确、默认情况下、MCF8316A 设置为在模拟模式下工作。 这可以通过读取寄存器 PIN_CONFIG 的位2-1和寄存器 ALGO_CTRL1的位31来检查、如果这些位为0、则器件处于模拟模式。

    Unknown 说:
    他们是否需要启用速度控制?

    只要 BREAK 和 DRVOFF 引脚为低电平、前文所述的两个寄存器中的位都为0、 并且该器件未处于睡眠模式或待机模式(请参阅数据表的表6-7)、然后 当向转速/唤醒引脚施加电压时、电机应能够旋转、除非发生故障。

    Unknown 说:
    我们需要控制此 PIN 的电压电平

    在模拟模式下、SPEE/WAKE 引脚上的电压将控制电机转速:

    此致、

    约书亚