This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328故障分析

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273574/drv8328-drv8328-failure-analysis

器件型号:DRV8328

团队、您好!

有两种尺寸的驱动器板、请检查原理图的附件。  
主要问题描述:

1.在励磁的时刻、有机会驱动芯片 DRV8328ARUYR、一个相位的上下 MOS 管以及保护电阻都会烧坏。
2、在机器人工作的过程中,也发生了 DRV8328ARUYR 和 MOS 损害的问题。
3. DRV8328ARUYR 芯片是否可以选择12V 电源、MOS 电源是否可以独立使用48V 电源? 在上述条件下、使用电源即可轻松烧毁 DRV8328ARUYR、但 MOS 未断开。
3. DRV8328ARUYR 在欠压条件下工作(电源电压约为5V)、DRV8328ARUYR 芯片是否有损坏?

e2e.ti.com/.../AP_5F00_MDS00103_5F00_E_5F00_DRIVE_2600_MOS.pdf

e2e.ti.com/.../AP_5F00_MDL00103_5F00_E_5F00_DRIVE_2600_MOS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户在伺服驱动器中使用了 DRV8328、请帮助回答上述问题。 如果您需要更多信息、请随时与我联系!

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    感谢您的 意见、Sirui!  

    本周让我浏览一下信息和原理图、我将尽快向大家提供任何建议/反馈。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    原理图分析是否有任何更新?

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    很抱歉耽误了时间,我会尽快答复。

    我看到随附了两种不同的原理图。 客户是否希望将 SIR680DP-T1-RE3 或  BSZ070N08LS5ATMA1与 DRV8328ARUYR 配合使用?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    客户有两种电路板、   单独使用 SIR680DP-T1-RE3或 BSZ070N08LS5ATMA1。 请从其中任何一个开始。 谢谢。

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    感谢您的耐心。 原理图看起来不错、但是您应该注意以下几点:

    DRV8328的48V 电压可能过高、这可能是损坏的原因。 为避免未来电机驱动器系统损坏、我强烈建议阅读此文章: [常见问题解答]如何避免电机驱动器系统因过压而损坏

    2. DRV835x 器件可以更好地支持双电源和48V 电源,您可以在此处了解更多相关信息: DRV835x 双电源拓扑

    否则、原理图本身看起来不错、但请考虑使用另一个驱动器、如我之前提到的 DRV835x 、因为它支持双电源和48V。

    此致、

    亚拉