This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:DRV3205EVM

Guru**** 705980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271680/drv3205evm-drv3205evm

器件型号:DRV3205EVM

您好!

我检查了 DRV3205EVM 的原理图设计。 有一个问题我不明白。 我希望您可以帮助我。

主电源中有一个分压器、它会产生 VDCBUS。 但实际上、除了 NUP4201MR6T1G 外、它不用于其他任何地方。 您能否解释一下在  NUP4201MR6T1G 上使用 VDCBUS 的主要用途?  

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、  

    对于此受保密协议限制的器件、我们只能在 e2e 论坛上公开分享哪些内容、但我们的团队将在本周内跟进后续步骤  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    连接到 VDC 总线的分压器可 用于降低其电压、因此通常可由 MCU 的 ADC 或 ADC 进行测量。

    Transil 二极管 可用于在电路板连接/断开期间保护 MCU/ADC、但我希望它们位于 MCU/ADC 侧。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    实际上 、我工作的公司与贵公司签订了 NDA。 我们将此驱动程序 IC 用于我们的一个研发项目。 所以我会很高兴我们可以讨论私人消息或电子邮件有关它。
    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grzegorz:
    谢谢你。 但实际上、它不用于任何其他地方。 我不确定由于 NDA 是否可以按照我的要求提出问题。 但如果我们可以通过电子邮件或私人消息讨论、如果可以的话、我会很高兴吗?
    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    我给大家举了一个例子、说明这种分压器和晶体管二极管可以用于什么用途。 我的经验主要基于步进电机驱动器、我不知道 DRV3205或 DRV3205EVM、我不会执行任何反向工程。 如果您对 PCB 布局有一些疑问或其他一般性问题、我会尽力为您提供帮助。 我们可以使用私人消息。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    由于目前没有活动、我将关闭此主题帖、请根据需要发布新帖子。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    Andrew 表示、由于签订了 NDA、您无法分享很多有关该主题的信息、我答道、因为我们签订了 NDA。 因此、我等待您提出解决方案、请不要关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    请告知我们您剩余的问题。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    当我检查设计时、我意识到主电源线上有一个分压器、它利用24V 产生1、19V 电压。 我想知道您为什么需要评估板上的1、19V 电压。 这是我的问题。 正如我提到的、我们有保密协议、因此您也可以通过私人消息回答我的问题。  
    我想使用此 IC 设计 BLDC 驱动器、因此我尽量了解评估板上的每个细节。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    您是否对以下内容有疑问?

    如果是、此电路用于电平转换 VS 电压、以便 MCU 可以监控 VS。这不是 EVM 上的电源节点、仅用于向 MCU 反馈电压。

    请在 EVM 或原理图上显示您要询问的节点。

    此致、

    -亚当