This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:如何计算大容量电容?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279332/drv8452-how-to-calculate-bulk-cap

器件型号:DRV8452

大家好、

您能告诉我如何计算建议的大容量电容值吗?

数据表10.1介绍了大容量电容、但并未 具体说明如何计算该值。

目标电机的 FS 电流为122mA。 四个 电机连接到同一个 VM、因此我的客户认为 应该需要更大的大容量电容器。

我要求我的客户向我们展示原理图。

 

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Itoh-san、

    有关  大容量电容器计算的大量详细信息、请参阅应用报告输入和输出电容器选型。 我们正在编写有关大容量电容计算的特定于电机驱动器的应用手册、但尚未完成、我不确定何时会完成。  

    欢迎订购我们的 EVM 并替换大容量电容、直到系统中出现适当的电流和电压响应。   

    此致、

    雅各布